不同版本的VPIS带电显示器采用哪种核相器?
问题描述:
不同版本的VPIS带电显示器采用哪种核相器?所属产品线:
SM6解决方法:
1、VPIS-V1之间进行核相,可以利用PCU V1核相器,订货号为:51191954FA;
2、VPIS-V2之间进行核相,可以利用PCU V2核相器,订货号为:VPI62421;
3、VPIS-V3之间进行核相,可以利用PCU V2核相器,订货号为:VPI62421;
4、VPIS-V1和VPIS-V2之间进行核相,可以利用PCU V2(VPI62421)核相器,同时选配适配器附件 EMS58434 (2.5 - 7.7 kV)或EMS58435 (8.8 - 23 kV)。也可以购买核相器和适配器套件整体的订货号:EMS58431 (15 - 20 kV ERDF)或EMS58438 (8.8 - 23 kV)。
注意:VPIS-V3与VPIS-V1(或VPIS-V2)不能进行核相检测。
是否有帮助?