我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
RM6-S环网柜的额定压力、报警压力、闭锁压力分别是多少?
问题描述:
RM6-S环网柜的额定压力、报警压力、闭锁压力分别是多少?

所属产品线:
RM6-S

解决方法:

RM6-S的气压参数如下:

压力值是在+ 20°C,大气压力 101.3kPa

气压种类 相对气压值
额定充气压力 0.03MPa
报警充气压力 0.025(±0.003)MPa
闭锁充气压力 0.014(+0.005)MPa