我们今天能为您提供什么帮助?

RM6-S Plus额定压力、报警压力、闭锁压力分别是多少?

问题描述:
RM6-S Plus额定压力、报警压力、闭锁压力分别是多少?

所属产品线:
RM6-S Plus

解决方法:

RM6-S Plus气压参数如下:

压力值是在+ 20°C,大气压力 101.3kPa

气压种类 气压值
额定充气压力 0.03MPa
报警压力 0.02MPa
闭锁压力 0.01MPa