我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]M340系列PLC上自带的CANOPEN端口管脚如何分布的?
问题描述:
M340系列PLC上自带的CANOPEN端口管脚如何分布的?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

M340系列PLC中BMXP342010 / BMXP3420102 / BMXP342030 / BMXP3420302自带CANOPEN端口,如下图:

下图显示了 BMX P34 2030 处理器的 CANopen 端口的位置

处理器模块的 CANopen 端口配有 SUB-D9 连接。
下图显示了处理器 CANopen 端口和引脚标签:
下表显示 CANopen 链路的引脚分配:
引脚 信号 说明
1 - 保留
2 CAN_L CAN_L 总线(低优先性)
3 CAN_GND CAN 接地
4 - 保留
5 保留 可选 CAN 保护
6 (GND) 可选接地
7 CAN_H CAN_H 总线(高优先性)
8 - 保留
9 保留

外部 CAN 正电源

(光耦合器和收发器/接收器专用电源)

可选

注意: CAN_SHLD 和 CAN_V+ 未安装在 Modicon M340 系列处理器中。这些是保留连接。