我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]Modicon X80机架可以安装在DIN导轨上吗?

问题描述:
Modicon X80机架可以安装在DIN导轨上吗

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

Modicon X80 机架可以通过35 毫米(1.38 英寸)宽的 DIN导轨安装、面板或安装板安装在机箱的内部或外部。

但是长于 400 毫米(15.75 英寸)超过 8 个模块插槽的机架即BMXXBP1200(H)、BMEXBP100(H) 和 BMEXBP1002(H) 与 DIN导轨安装不兼容。

不遵循上述说明可能导致设备损坏。