使用Vijeo Designer Basic软件平台的触摸屏,如何刷新Runtime系统?
问题描述:
使用Vijeo Designer Basic软件平台的触摸屏,如何刷新Runtime系统?所属产品线:
Easy Harmony ET6; 睿易系列 Magelis GXU; Vijeo Designer Basic解决方法:
使用Vijeo Designer Basic软件平台的触摸屏,所有的型号都可以使用使用Runtime Installer工具进行刷新。对于有A型USB接口的型号,使用“文件系统”方式下载程序的同时也会刷新Runtime。
使用使用Runtime Installer工具步骤如下:
1、在电脑开始菜单栏,Schneider文件夹下面找到安装工具。
2、打开工具,选择触摸屏型号系列,选择联机方式,工具右侧会显示安装的流程及注意事项。
3、网络配置里可以配置IP地址,刷新Runtime的同时会把IP地址一起下载到触摸屏。也可以选择不配置网络,后续再通过触摸屏系统设置配置IP地址,不配置会有警告提示,点“是”继续即可。
4、点击“发送”开始下载,下载过程会显示进度条,结束会有“文件传输完成”的提示。
是否有帮助?




需要帮助?
产品选型工具
快速轻松地为您的应用找到合适的产品和附件。
获取报价
开启在线采购咨询,我们的专家将与您联系。
我要采购
开始在线采购咨询,专家将会与您联系!
帮助中心
一站式查找满足您所有需求的支持资源。