我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIGTO5310 安装扣件可以单独订购吗?
问题描述:
HMIGTO5310 安装扣件可以单独订购吗?

所属产品线:
Magelis GTO

解决方法:

HMIGTO5310 安装扣件可以单独订购吗?

可以单独订购

HMIZGFIX  对应的面板HMIGTO(HMIGTO2315/5315/6315 除外)用于将 HMIGTO 安装在一个实心面板中(4 件/组)

HMIZGFIX2 对应的面板HMIGTO2315/5315/6315用于将 HMIGTO 安装在一个实心面板中。支架(4个/组)M4 六角螺母(8 个/组)