我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
[Q&A]Magelis GXU通过RS485端口连接M200的电缆型号是什么?
问题描述:
Magelis GXU通过RS485端口连接M200的电缆型号

所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU

解决方法:

Magelis GXU通过RS485端口连接M200的电缆型号是:XBTZG9722,1 孔型接线端 SUB-D 9 飞线。