问题描述:
Magelis GXU通过RS485端口连接M221/M241/M251/M218/M238/M258/M340逻辑控制器电缆型号所属产品线:
睿易系列 Magelis GXU解决方法:
Magelis GXU通过RS485端口连接M221/M241/M251/M218/M238/M258/M340逻辑控制器电缆型号是:XBTZ9008,1 针型接头 RJ45。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Magelis GXU通过RS485端口连接M221/M241/M251/M218/M238/M258/M340逻辑控制器电缆型号是:XBTZ9008,1 针型接头 RJ45。
是否有帮助?