我们今天能为您提供什么帮助?

HMIST6700在主画面切换时画面按钮无法显示中文文本信息该怎么操作?

问题描述:
HMIST6700在主画面切换时画面按钮无法显示中文文本信息该怎么操作?

所属产品线:
HMIST6基础型触摸屏

解决方法:

HMIST6700在主画面切换时画面按钮无法显示中文文本信息,一般是因为在画面属性中选择的导航切换标签是常量,可关联语言文本标签用于显示中文,具体步骤如下:

1 打开语言表功能,新建表和文本,注意字体选中文。

2 在页面属性导航切换中标签选择语言文本。

3 结果如下。