我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer中什么时候使用间接地址,使用间接地址有哪些优点?
问题描述:
Vijeo Designer中什么时候使用间接地址,使用间接地址有哪些优点?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

间接地址由一个基本变量和一个偏移变量组成,使用间接地址访问连续设备地址时,间接地址比数组或数据块变量更有效,它降低了内存的占用,并且能立刻更新数,以下情况适合使用间接地址。

  1. 多个画面或弹出式窗口画面中使用完全相同的组件与对象 ,不同的画面之间仅 PLC 设备地址不同。

  2. PLC 设备地址连续或按照一定的规律。

通过这种方法来减少应用程序中的画面、弹出式窗口画面、以及变量的个数。