我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Designer中的数据都分别保存在哪些位置?
问题描述:
Vijeo Designer中的数据都分别保存在哪些位置?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

在Vijeo Designer软件中

  1. 主驱动可以是内存(闪存)、 CF 卡、固态驱动器或硬盘驱动器。
  2. 第二驱动器是CF卡/SD卡、硬盘的一个分区,及指向驱动盘的一个驱动标签
  3. 可选驱动器 一般指的是目标机器连接的外部驱动器。例如,目标机器的 USB 端口中的 USB 驱动器就是一个可选驱动器。

数据保存的位置如下图: