我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer中工程文件较大时,如何检查内存的使用情况?

问题描述:
Vijeo Designer中工程文件较大时,如何检查内存的使用情况?

所属产品线:
Vijeo Designer

解决方法:

Vijeo Designer中工程文件较大时,可以分别检查SRAM 存储器和DRAM 存储器的使用情况 :

SRAM 存储器的使用的查看方式有两种方式,第一种在目标属性常规中查看,第二中是验证目标后在反馈区查看。

DRAM 存储器的查看方式是在生成应用程序时,反馈栏中显示 DRAM 空间的占用情况 。此信息可以作为开发应用程序时的向导,确保应用程序的大小不超过 DRAM 的可用空间。