我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Operator Terminal Expert软件中如何通过布尔变量切换某一控件的隐藏或显示?

问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert软件中如何通过布尔变量切换某一控件的隐藏或显示?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

在该控件的属性——形状——尺寸/位置——动画——隐现中设置布尔变量来隐藏或显示该控件。

需要注意的是,在该软件平台中,变量值为0表示显示,变量值为1表示隐藏。如果需要变量值为0时隐藏、为1时显示,可以使用转换器功能实现切换。比如,需要布尔变量Var1值为1时显示该控件,则在转换器中新建表达式转换器,表达式为"~Var1.Value",即把Var1的值取反,然后在“隐现”选项中启用该转换器,如下图: