我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Operator Terminal Expert平台导入 EcoStruxure Control Expert变量时,XVM和XSY文件格式的区别是什么?
问题描述:
EcoStruxure Operator Terminal Expert平台导入 EcoStruxure Control Expert变量时,XVM和XSY文件格式的区别是什么?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

1、.XSY文件可以将定位地址的变量导入到EcoStruxure Operator Terminal Expert平台中。

2、.XVM文件除了可以将定位地址的变量导入外,还可以将非定位变量、数组、结构体和功能块导入到EcoStruxure Operator Terminal Expert平台中,这些元素.XSY不支持导入。