我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIST6系列触摸屏使用EcoStruxure Operator Terminal Expert编程,报警摘要中如何设置报警信息的顺序为升序或降序?
问题描述:
HMIST6系列触摸屏使用EcoStruxure Operator Terminal Expert编程,报警摘要中如何设置报警信息的顺序为升序或降序?

所属产品线:
EcoStruxure Operator Terminal Expert

解决方法:

在报警摘要的属性中,选择【功能】-【基本】-【排序】,在列属性中选择【时间】,顺序中有三个选项,【无】或【ASC】或【DESC】,其中【无】和【ASC】在该处是一样的,均为升序,【DESC】为降序;