我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Designer Basic 中使用的vijeo 宋体等字体字宽等只能是复选框中的部分字号,如何可以自定义大小?

问题描述:
Vijeo Designer Basic 中使用的vijeo 宋体等字体字宽等只能是复选框中的部分字号,如何可以自定义大小?

所属产品线:
Vijeo Designer Basic

解决方法:

Vijeo Designer Basic 中使用的vijeo 宋体等字体字宽等只能是复选框中的部分字号,不能自己定义大小

在【环境】-【自定义字体】中添加Windows类别的字体

在控件中字体选择新添加的Windows类别的字体,字号可以自由设定