我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
HMIGTU系列触摸屏最多能支持多少个变量?
问题描述:
HMIGTU系列触摸屏最多能支持多少个变量?

所属产品线:
Magelis GTU

解决方法:

对于Vijeo Designer 6.2.11平台,HMIG5U/HMIG5U2/HMIG5U22所支持的最大变量数为12000个,HMIG3U/HMIG3X所支持的最大变量数为8000个。

对于EcoStruxure Operator Terminal Expert 3.2 SP2平台,HMIG3U/HMIG5U22所支持的最大变量数为65535个。