OFS的授权的类型和订货号有哪些?
问题描述:
OFS的授权的类型和订货号有哪些?所属产品线:
网络配置&监控软件解决方法:
OPC Factory Server V3.6 的授权分为Small和Large。
OPC Factory Server V3.6 Small (小于1000点) :Single station TLXCDSUOFS36
10 stations TLXCDSTOFS36
OPC Factory Server V3.6 Large (大于1000点) :Single station TLXCDLUOFS36
10 stations TLXCDLTOFS36
200 stations TLXCDLFOFS36
是否有帮助?