我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]M580热备系列PLC本地机架上可以加装那些模块?

问题描述:
M580热备系列PLC本地机架上可以加装那些模块?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580热备系列PLC本地机架上很多模块不能加装,截止Control Expert15.1版本软件,本地机架上可加装的模块如下表1和图1所示。由于软件和硬件版本不断更新,具体M580热备系列PLC本地机架上可加装模块型号需要以能否在对应版本软件里组态成功为准,组态模块具体方法如图2所示。

模块型号 模块描述
PMEPXM0100 ProfiBus DP/DPV1 主站模块
PMEUCM0302 串行和太网网络用户可编程模块
PMXCDA0400 合作厂商( PROSYST)诊断模块
PMXETW0100 合作厂商(PROSYST)通信以太网模块
PMXNOW0300 合作厂商无线模块
BMENOC0301 以太网通信模块
BMENOC0311 具有Factory Cast的以太网模块
BMENOC0321 带IP转发功能的以太网模块
BMENOP0300 IEC61850通信模块
BMENOR2200 高级RTU模块
BMENOS0300 网络选项开关
BMENUA0100 OPC UA模块
BMXNRP0200 多模光纤转换模块
BMXNRP0201 单模光纤转换模块

表1

图1

图2