我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 CPU背后有2两个拨码开关,右边的拨码开关起什么作用?
问题描述:
M580 CPU背后有2两个拨码开关,右边的拨码开关起什么作用。

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580(Safety除外)PV25之后颜色变为灰色,且右边的拨码主要为后续新固件中安全功能的拨码。M580 CPU背面的旋转开关能模块配置网络安全操作模式,,如下图所示:

开关的位置分别是:

标准:该模块支持基本的网络安全功能。

高级:该模块支持高级网络安全功能。

重置:模块返回到即用的网络安全设置。

即用的开关位置是标准的。

注意:操作模式的旋转选择开关将在未来的产品发布中被启用。对于这个产品版本,无论开关位置如何,操作模式都会自动设置为标准。