我们今天能为您提供什么帮助?

M340或M580电源模块断电后持续多长时间不影响程序的正常运行?

问题描述:
M340或M580电源模块断电后持续多长时间不影响程序的正常运行?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

如果实际断电持续时间在对应电源模块的"可接受断电持续时间"范围内,则不会对程序造成任何影响,程序将继续正常运行。

BMXCPS2000、BMXCPS3500和BMXCPS3540T电源模块的"可接受断电持续时间"≤10毫秒,BMXCPS2010和 BMXCPS3020电源模块的"可接受断电持续时间"≤1毫秒。