我们今天能为您提供什么帮助?

M580 热备系统中,所有通讯链路都处于正常状态下,主备CPU启动顺序是怎样的?

问题描述:
M580 热备系统中,所有通讯链路都处于正常状态下,主备CPU启动顺序是怎样的?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

在本示例中,CPU A 和 CPU B 进入以下热备状态:

如果在以下各项期间出现该热备系统状态: CPU A 和 CPU B 履行以下角色:
CPU A 和 CPU B 的顺序启动

第一个启动的 CPU 即为主要 CPU。

第二个启动的 CPU 即为备用 CPU。

CPU A 和 CPU B 的同时启动

CPU A 为主要 CPU。

CPU B 为备用 CPU。

运行时间

主要 CPU 仍然是主要 CPU。

备用 CPU 仍然是备用 CPU。