我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580热备PLC判断主备CPU当前运行状态的系统变量是什么?
问题描述:
M580热备PLC判断主备CPU当前运行状态的系统变量是什么?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580热备PLC,可以通过Device DDT变量来判断主备CPU当前运行状态。

LOCAL_HSBY_STS:提供与本地 PAC 有关的信息(本地指的是与您编程电脑相连的热备 PAC)。

REMOTE_HSBY_STS:提供与远程 PAC 有关的信息(远程指的是其他热备 PAC),并包含上次从对应PAC 接收的交换的历史记录。 此信息的有效性通过该 DDT公共部分中的 REMOTE_STS_VALID 标记体现。

如下图所示,可以判断本地PAC或远程PAC的旋钮开关处于是A位置还是B位置、当前运行状态、是主机还是备机等信息。