FA423251
FA423251
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 CPU本体端口基于Control Expert V15软件平台配置IO扫描,请求设置里面添加请求是否有数量限制?
问题描述:
M580 CPU本体端口基于Control Expert V15软件平台配置IO扫描,请求设置里面添加请求是否有数量限制?
所属产品线:
Modicon M580 ePAC
解决方法:
最大请求数量为64。
首次发布日期:
2022/12/29
修订日期:
2022/12/29
是否有帮助?
是
否
探索更多
范围:
Modicon M580
探索更多
范围:
Modicon M580