我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 如何查看MAST任务循环时间?
问题描述:
M580 如何查看MAST任务循环时间?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580 如何查看MAST任务循环时间?

可用系统字 %SW30: 该字指示上一次主任务循环的执行时间(以毫秒为单位)。 %SW31: 该字指示自上次冷启动后主任务的最长执行时间(以毫秒为单位)。 %SW32: 该字指示自上次冷启动后主任务的最短执行时间(以毫秒为单位)。查看