我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 CPU中的嵌入式网页使用浏览器进行Web访问时,对于浏览器的要求是什么?
问题描述:
M580 CPU中的嵌入式网页使用浏览器进行Web访问时,对于浏览器的要求是什么?

所属产品线:
Modicon M580 ePAC

解决方法:
M580 CPU 中的嵌入式 Web 服务器采用标准 HTML 网页显示数据。
使用以下浏览器在 PC、iPad 或 Android 平板电脑上访问嵌入式网页(按推荐的浏览器的顺序):
Google Chrome 浏览器 :要求V11 或更高版本
Mozilla Firefox  浏览器:要求v4 或更高版本
Internet Explorer 浏览器:要求v8 或更高版本
Safari  浏览器:要求v5.1.7 或更高版本
注意:所需的 Java 版本为 1.7u51 或更高版本。