我们今天能为您提供什么帮助?

[Q&A]TSXPGRLDR模块作用是什么?

问题描述:
TSXPGRLDR模块作用是什么?

所属产品线:
Modicon TSX Micro

解决方法:

TSXPGRLDR模块旨在简化Nano和Micro PLC上的复制或更新应用程序,而无需需要编程终端。可以将应用程序(在内部RAM中)从PLC传输到TSXPGRLDR模块(并保存在其中),然后从TSXPGRLDR模块传输到PLC。