我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXNOC0401的从站设备连接状态位是如何与HEALTH_BIT_IN数组对应的?
问题描述:
BMXNOC0401的从站设备连接状态位是如何与HEALTH_BIT_IN数组对应的

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

以太网通讯模块最多可以支持 128 个到远程设备的连接。每个连接的运行状况以一 个位值表示。运行状况位值:

1 表示连接处于活动状态

0 表示连接处于非活动状态

运行状况位包含在数据编辑器 变量页的 32 字节数组中。要离线显示此字节数组, 先按地址的升序对变量进行排序,然后打开第一个输入变量,如下所示:

对于 Modbus TCP 设备,打开请求设置页,并查找连接位编号:

在上例中 (显示了请求设置页的左边部分截屏),值为 0 的连接位映射到 HEALTH_BITS_IN 数组中第一个字节的第一个位,可以表示为 HEALTH_BITS_IN[0].0 。

对于 EtherNet/IP 设备,打开连接设置页,并查找连接位编号:

在上例中,值为 2 的连接位映射到 HEALTH_BITS_IN 数组中第一个字节的第三个位,可以表示为 HEALTH_BITS_IN[0].2 。