我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M340可否通过编程方式读取集成以太网口的IP地址?
问题描述:
M340可否通过编程方式读取集成以太网口的IP地址?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

可以通过READ_STS功能模块读取集成以太网口的IP地址,具体的实现是:可在编程软件中编程REAS_STS功能模块,将”CH”管脚设置“%CH0.0.3”,经过上述处理后,PLC的集成以太网口的IP地址将存放于 的连续4个字节寄存器中。入下面所示:

1、M340以太网口组态配置:

2、逻辑段里面关联:

3、IODDT变量里面IP_ADDR查看IP地址:

4、逻辑段里面提取IP_ADDR地址即可: