我们今天能为您提供什么帮助?

M340配置网络时报CPU或其版本不支持安全服务,请启用所有字段或更换当前CPU,如何解决?

问题描述:
M340配置网络时报CPU或其版本不支持安全服务,请启用所有字段或更换当前CPU,如何解决?

所属产品线:
Modicon M340

解决方法:

更改CPU固件版本为02.60及以上或者在网络安全里面启用固件升级和(FTP/TFTP)及Web访问(HTTP)。如下图所示: