问题描述:
M340和M580如何查看CPU负荷率是多少?所属产品线:
Modicon M340; Modicon M580 ePAC解决方法:
M340无法查看;
M580可以通过系统字%SW110----%SW116查看CPU负荷率:
备注:需同时满足EcoStruxure Control Expert V14.1及以上和SV2.9及以上的M580才能查看CPU负荷率
是否有帮助?




我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
M340无法查看;
M580可以通过系统字%SW110----%SW116查看CPU负荷率:
备注:需同时满足EcoStruxure Control Expert V14.1及以上和SV2.9及以上的M580才能查看CPU负荷率
是否有帮助?