OS LOADER使用的通讯类型及相关的电缆都包括哪些?
通讯类型
OSLoader 使用的通讯类型如下所示:
l Modbus Plus
l Modbus
l Uni-Telway
l FTP
通讯驱动程序
OSLoader 使用的通讯驱动程序如下所示:
| 设备类型 | 通讯驱动程序 |
| Premium 处理器 | UNTLW01(Uni-Telway,终端口) |
| Quantum 处理器 | MODBUS01/MBPLUS02/FTP(Modbus/Modbus Plus/以太网,处理器和协同处理器端口) |
| TSX ETY •••• 模块 | FTP(以太网端口) |
| 140 NOE 771 •• 模块 | FTP(以太网端口) |
| 140 NOC 78• •• 模块 | FTP(以太网端口) |
| 140 CRP 312 00 模块 | FTP(以太网端口) |
| 140 CRP 93• 00 模块 | MODBUS01/MBPLUS02(Modbus/Modbus Plus,处理器端口) |
| 140 CRA 93• 00 模块 |
通讯电缆
下表根据 OSLoader 和处理器之间的通讯类型列出了可使用的电缆:
| 通讯 | 模块限制 | 电缆 |
| Uni-Telway(终端口) | 无限制 | TSX PCX 1031 |
| Modbus(处理器端口) | 140 CPU 311 ••、140 CPU 434 ••、 140 CPU 534 •• 处理器 | 990 NAA 263 x0(x= 2 或 5) |
| 140 CPU 6•• ••(S) 处理器 | 110 XCA 282 0x(x= 1、2 或 3),以及110 XCA 203 00 适配器 | |
| Modbus Plus(处理器端口) | 140 CPU 311 ••、140 CPU 434 ••、 140 CPU 534 •• 处理器 | 990 NAD 211 x0(x= 1 或 3) |
| 140 CPU 6•• ••(S) 处理器 | 990 NAD 218 x0(x= 1 或 3) | |
| FTP | 如果在模块和计算机之间使用了交换机,则需要使用正确的以太网电缆;如果未使用交换机, | |
是否有帮助?