我们今天能为您提供什么帮助?

140CRA93200的LED指示灯Fault常亮,是何原因?

问题描述:
140CRA93200的LED指示灯Fault常亮

所属产品线:
Modicon Quantum

解决方法:

Fault红色常亮意思是无法与一个或多个 I/O 模块通讯。当 CRA 处于错误位置时,也会出现此 LED。

应该检查从站组态配置的模块与实际安装的模块型号、数量、顺序是否一致,以及模块与背板之间安装的稳定性。