我们今天能为您提供什么帮助?

EcoStruxure Control Expert 使用READ_VAR与ADDM配合报数据类型不匹配如何处理?

问题描述:
EcoStruxure Control Expert 使用READ_VAR时与ADDM配合使用报数据类型不匹配,READ_VAR.ADR:ANY_ARRAY_INT'<->'$LINK10:BOOL'时如何处理?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

一般是由于ADDM/ADDMX的OUT引脚和READ_VAR的ADR引脚连接线选择错误,不可以使用布尔链路(F7)连接,必须使用链路(F6)连接。