我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert中的浮点数显示INF,-INF,DEN及NAN是什么意思?

问题描述:
Control Expert中的浮点数显示INF,-INF,DEN及NAN是什么意思?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:
当计算结果:
  • 介于 -1.1754944e-38 和 1.1754944e-38 之间时,为 DEN
  • 小于 -3.4028234e+38 时,显示符号 -INF(表示负无穷)
  • 大于 +3.4028234e+38 时,显示符号 INF(表示正无穷)
  • 未定义(负数的平方根)时,显示符号 NAN

遇到此情况,需要检查程序中是否出现除数为0的情况。