我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC0301是否可以使用单元ID100进行MODBUSTCP通讯?
问题描述:
BMENOC0301是否可以使用单元ID100进行MODBUSTCP通讯?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M580 ePAC

解决方法:

BMENOC0301使用MODBUSTCP通讯时,无法使用单元ID100做通讯,因为单元ID100是用作本地设备访问功能代码3诊断的。