我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert (原Unity Pro)中M580 CPU如何控制配置的I/O扫描设备通讯的启停?

问题描述:
Control Expert (原Unity Pro)中M580 CPU如何控制配置的I/O扫描设备通讯的启停?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

M580 CPU配置的I/O扫描设备通讯的启停通过M580的设备DDT控制;

在M580的设备DDT中有参数 DIO_CTRL ,分别对应每个DIO设备的启停;