我们今天能为您提供什么帮助?

Modicon X80 电源模块的总功率如何计算?

问题描述:
Modicon X80 电源模块的总功率如何计算?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon X80 I/O平台

解决方法:

需要的总功率等于P 3.3 V rack+ P 24 V rack + P 24 V sensors

P 3.3 V rack= 3V3_BAC 输出上所需的功率 (3V3_BAC输出上所有模块消耗的电流 (mA) x 10-3 x 3.3)

P 24 V rack= 24V_BAC 输出上所需的功率(24V_BAC输出上所有模块消耗的电流 (mA) x 10-3 x 24)

P 24 V sensors= 24V_SENSORS 输出上所需的功率 (24V_SENSORS输出上所有模块消耗的电流 (mA) x 10-3 x 24)