我们今天能为您提供什么帮助?

M340、M580 CPU如何查看其M和MW区域大小?

问题描述:
Control Expert和Unity Pro如何查看M和MW区域大小?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

M340和M580的M和MW区域大小可以通过编程软件Unity Pro或Control Expert里查看。具体步骤如下:1、在软件里组态对应PLC型号;2、在PLC总线界面双击CPU;3、切到配置界面在全局地址字段大小,点击最大值,即可查询到对应M和MW区域大小,如下图所示。