EcoStruxure Control Expert软件中勾选PLC的配置“仅限冷启动”选项的作用是什么?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert软件中勾选PLC的配置“仅限冷启动”选项的作用是什么所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
仅限冷启动
如果选中,则此选项会强制执行应用程序冷启动,而不是通常的热启动。
缺省情况下,未选中“仅限冷启动”选项。
True表示重启会强制应用程序冷启动。
False表示热启动将在应用程序重启时发生。
“仅限冷启动”选项仅适用于操作系统版本:
不低于V2.1 的 M340 CPU;
不低于V2.7 Premium\Atrium 处理器 ;
不低于V2.7 Quantum 处理器;
M580处理器。
使用此功能的应用程序:
不能在具有以前版本的 PLC 上下载,
不能在具有以前版本的 PLC 上执行,
不能与 Unity Pro V4.0 或更低版本一起使用。
Unity Pro 是版本 13.1 或更高版本的 Control Expert 的原名。
注意: 只有当前所选的 PLC 可以支持“仅限冷启动”功能时,才显示“仅限冷启动”复选框。
是否有帮助?