我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 Control Expert IO扫描 Modbus_Device 下面Freshness和Freshness_1代表什么意思?
问题描述:
M580 Control Expert IO扫描 Modbus_Device 下面Freshness和Freshness_1代表什么意思?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Control Expert IO扫描 Modbus_Device 下面Freshness和Freshness_1代表什么意思?

Freshness  这是全局位:

  • 1关联设备的下列所有输入对象(Freshness_1Freshness_2 等)均为 true (1),并提供最新数据。
  • 0一个或多个输入(见下文)未连接,不提供最新数据。

    Freshness_1

    以下位表示连接的各个输入对象:
  • 1 输入对象已连接,并提供最新数据。
  • 0输入对象未连接,不提供最新数据。