我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
EcoStruxure Control Expert 中ST结构化文本语言中不同颜色代表什么意思?
问题描述:
EcoStruxure Control Expert 中ST结构化文本语言中不同颜色代表什么意思?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

结构化文本语言中段的动态显示:

1、编辑器的背景色为灰色。

2、所有文本都将以黑色显示。

3、所有注释都将以绿色显示。

4、在离线模式下,变量和说明所使用的黑色将被替换。

5、变量和说明在动态显示时将用以下颜色显示:

  • 对于布尔型变量: 如果变量为 TRUE (1),则为绿色;如果变量为 FALSE (0),则为红色。
  • 其他类型的变量为黄色。

6、除布尔型之外的数据类型在显示窗口中(而不是在编辑器中)动态显示。不过,将鼠标指针放在其值上方时,       可以在气泡式帮助(工具提示)中查看该值。

7、多维数组变量不会在语言编辑器中动态显示,也不会以黄色显示。