我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
M580 使用READ_VAR/WRITE_VAR通讯时,GEST管理参数中典型的超时值是多少?
问题描述:
M580 使用READ_VAR/WRITE_VAR通讯时,GEST管理参数中典型的超时值是多少?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M580 ePAC

解决方法:

M580异步通讯EF可以在切换后自动恢复操作,通过GEST管理参数中的第三个字设置超时时间:如果通讯功能通过 CPU 发送,典型超时值为 500 ms。如果通讯功能通过 NOC 模块发送,典型超时值为 2 s。