我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMENOC0301模块使用IO扫描功能,如果一个请求中同时添加了读和写的设置,此时的Modbus功能码是多少?
问题描述:
BMENOC0301模块使用IO扫描功能,如果一个请求中同时添加了读和写的设置,此时的Modbus功能码是多少?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon X80 I/O平台; Modicon M580 ePAC

解决方法:

如果一个请求中同时添加了读和写的设置,此时的Modbus功能码是23号功能码。

如果一个请求中只添加了读设置,此时的Modbus功能码是03号功能码。

如果一个请求中只添加了写设置,此时的Modbus功能码是16号功能码。