我们今天能为您提供什么帮助?

M580 如何修改远程CRA子站的IP地址?

问题描述:
M580 如何修改远程CRA子站的IP地址?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro); Modicon M580 ePAC

解决方法:

1、双击CRA以太网口,在参数界面点击更新IP/DHCP配置。

2、可以修改IP地址选项中CRA的的IP地址,需注意CRA的IP地址需与CPU 主IP地址和IP地址A设置在同一个网段内。

3、标识符也可进行修改,需注意标识符中的数字需与CRA模块硬件拨码保持一致。如标识符BMECRA_001,硬件拨码需设置个位为1,十位为0。