Control Expert软件里可以使用间接寻址吗?
问题描述:
Control Expert软件里可以使用间接寻址吗?所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)解决方法:
Control Expert软件里可以使用间接寻址,即通过索引地址寻址。
当实例的地址通过索引完成时,寻址视为索引寻址。 索引为一个大于等于0的整数值或整数类型表达式。
带索引变量的寻址与直接寻址的地址对应关系为: %MW<i>[<索引>] 等效于 %MW<j>,计算<j>的规则如下:

示例:
%MW10[MyVar+8] 等效于 %MW20 (当MyVar=2时);
%MD6[10] 等效于 %MD26;
注意:对于 M340 和 M580,双字类型实例(双字)或浮动型实例(实数)位于%MW 中,且 %MW 的索引 <i> 为偶数,实际占用%MW <i>和 %MW <i+1>。 参考FAQ: Unity Pro软件中能否使用%MD或浮点数%MF?
是否有帮助?