我们今天能为您提供什么帮助?

Control Expert编译生成报错“变量发生内存重叠”,如何设置忽略该错误?

问题描述:
Control Expert编译生成报错“变量发生内存重叠”,如何设置忽略该错误?

所属产品线:
EcoStruxure Control Expert(原Unity Pro)

解决方法:

Control Expert编译生成报错“变量发生内存重叠”,是因为用户将“地址重叠生成”设置为“错误”了,改为“警告”或“无”则不会报地址重叠错误。修改路径为:菜单栏中的“工具”——项目设置——生成消息的管理——地址重叠生成,如下图:

如果选择了,那么即使某些变量的地址重叠,视图窗口中也不会显示消息。

如果选择了检出警告,那么一旦某些变量的地址出现重叠,视图窗口中就会显示相应的地址消息。项目即告生成。

如果选择了检出错误,那么一旦某些变量的地址出现重叠,视图窗口中就会显示检测到的错误消息。由于检测到错误,项目不会生成。