我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
BMXDDI6402K是否可以接2线DC或3线DC接近传感器?
问题描述:
BMXDDI6402K是否可以接2线DC或3线DC接近开关?接近传感器?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

BMXDDI6402K不支持2线DC或者3线DC接近传感器!

一般X80的DI模块都是能支持2线DC或者3线DC接近传感器的,例如BMXDDI1602、BMXDDI3203、BMXDAI1602等,但是BMXDDI6402K是一个例外,此模块不支持2线DC或者3线DC接近传感器,只能接无源干接点,选型的时候需要特别注意!