我们今天能为您提供什么帮助?

BMXART0814在软件中配置选择传感器类型时,PT100 IEC/DIN与PT100 JIS有何区别?

问题描述:
BMXART0814在软件中配置选择传感器类型时,PT100 IEC/DIN与PT100 JIS有何区别?

所属产品线:
Modicon X80 I/O平台

解决方法:

IEC/DIN为德国标准化协会标准(Deutsches Institut für Normung e.V.),JIS为日本工业标准(Japanese Industrial Standards)。需要详细查询传感器的规格书以确定如何选择。